DOCA0226FR-05

Passage au réseau électrique ou au schéma unifilaire d’un autre tableau du même projet

La liste des tableaux du projet est accessible à partir de la page du réseau électrique et du schéma unifilaire


Pour passer à un autre tableau dans le projet :

  • Cliquez sur le nom du tableau qui est actuellement affiché

  • Cliquez sur le nom d'un autre tableau dans la liste

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?