DUG_PowerTag Control_ELKO_WH-00

Bruk av enheten

Via kontrollpanelet kan du slå enheten av og på og kontrollere ulike innstillinger.

I fanenKontroll trykker du på ALLE enheter eller en romfane der pluggen befinner seg, et ikon for å åpne enhetskontrollskjermen.

På enhetskontrollskjermen kan du se følgende:

A

Bryter for å slå enheten på/av.

B

Enhetens nåværende tilstand.

C

Opprett eller tilordne en tidsplan

D

Trykk for å legge til enheten i Favorittenheterstartskjermen. Hvis du vil vite mer om Favoritter, se Administrere favoritter i den respektive systembrukerveiledningen

E

Enhetsinnstillinger for å endre konfigurasjonen.

MERK: Hvis du bare har én SmartTag i Wiser-systemet, vil ikke fanen Kontroll være synlig. Alle funksjoner vil være tilgjengelige via startskjermen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?