DUG_PowerTag Control_ELKO_WH-00

Tilbakestille paringsmodus

Hvis PowerTag mister forbindelsen med huben, kan du gå inn i paringsmodus på nytt for å koble den til Wiser-systemet.

  1. Når PowerTag-kontroll-LED-en blinker rødt, indikerer det at kommunikasjonen mellom Wiser Home Hub og PowerTag-kontroll er brutt. Vent i 4 minutter til LED-en blinker rødt flere ganger i sekundet.

    MERK: Hvis kommunikasjonen av og til går tapt, blinker LED-en rødt én gang.
  2. Trykk deretter på PowerTag-konfigureringsknappen i >10 sekunder for å tilbakestille enheten.


Etter tilbakestilling blinker status-LED-en gult. PowerTag går inn i paringsmodus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?