DUG_PowerTag Control_ELKO_WH-00

Installasjon av enheten

Se installasjonsveiledningen som følger med dette produktet.

Det anbefales å installere PowerTag innen 3 meter fra Wiser Home Hub for best mulig resultat. Signalkvaliteten opprettholdes best når det ikke er noen store hindringer (tykke vegger, metallskap osv.) mellom PowerTag og Wiser Home Hub. Dette gir god nettverksstyrke og bidrar til å forhindre online/offline-problemer, noe som kan føre til at data blir korrupte.

Se installasjonsvideo: Slik installerer du PowerTag-kontroll - IO-modul
Denne videoen gjelder for installasjon av PowerTag som driver et impulsrelé ved hjelp av «fjernindikering av hjelpekabler og 2 ledninger for tilbakemeldingssløyfe». Der PowerTag som driver en kontaktor ikke «krever fjernindikering av hjelpekabler og 2 ledninger for tilbakemeldingssløyfe».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?