DUG_PowerTag Control_ELKO_WH-00

Inn-/utkobling av enheten med app

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du slå enheten av og på.

I fanen Kontroll trykker du på På/Av-knappen for å slå den aktuelle enheten på/av

Alternativt kan du navigere til kontrollpanelet på enheten og trykke på etiketten for å slå enheten på/av.

MERK:
  • Kontrollpanelet viser enhetens aktuelle status.

  • Hvis du bare har én PowerTag i Wiser-systemet, vil ikke fanen Kontroll være synlig. Alle funksjoner vil være tilgjengelige via startskjermen.

TIPS: Du kan også slå enheten PÅ/AV når du legger den til i Favoritter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?