ELKO Schneider Charge_WH_00

Paring av anti-tripping-modul med Schneider Charge

Du kan pare anti-tripping-modulen og Schneider Charge for å forhindre forstyrrelser mellom dem.
VIKTIG:
  • Kontroller at installasjonen av anti-tripping-modulen og Schneider Charge er fullført i henhold til installasjonshåndboken.

  • Ikke slå av strømforsyningen mens paringen pågår.

Aktiver paremodus

  1. Aktiver paremodus i anti-tripping-modulen som nevnt nedenfor:

    1. For EVAxHPC1-modulen:
      Slå på modulen og trykk deretter på COM-knappen i 5 sekunder for å gå inn i paremodus.
      Alle LED-lamper blinker grønt.

    2. For EVA2HPC3-modulen:
      Bruk en skrutrekker til å sette den første og siste DIP-bryteren i på-posisjon, og slå deretter på modulen.
      Bare system-LED blinker grønt.

  2. Slå på Schneider Charge. Når sidekontrollampen lyser grønt, trykker du på Funksjon-knappen (trykknapp) på Schneider Charge 3 ganger for å aktivere paremodus.


    Sidekontrollampen blinker blått

Når begge er i paremodus, venter du noen minutter på at de skal få kontakt med hverandre.

Ved vellykket paring:

  • På EVAxHPC1-modulen lyser både Topp-LED og Kjør-LED konstant grønt.

  • På EVA2HPC3-modulen lyser system-LED grønt, mens kommunikasjon -LED lyser grønt.

  • På Schneider Charge lyser sidekontrollampen permanent grønt.

MERK: Etter vellykket paring må du stille inn maks. strømbegrensning i anti-tripping-modulen, se den aktuelle installasjonshåndboken.

Oppheve paring / avbryte paremodus

Gå inn i paremodus som nevnt ovenfor, og følg fremgangsmåten nedenfor for å oppheve eller avbryte paringen:

  • På EVAxHPC1-modulen: Før paringen er gjennomført, trykker du én gang på knappen COM for å avbryte.

  • På EVA2HPC3-modulen: Før paringen er gjennomført, endrer du strømstyrken med DIP-bryteren for å avbryte.

  • På Schneider Charge: Trykk inn og hold sideknappen i 5 sekunder for å avbryte.

MERK: Det anbefales å utføre oppheving av paringen separat for både anti-tripping-modulen og ladestasjonen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?