Igangkjøring via eSetup
|
For Android-mobiltelefoner: |
For Apple-mobiltelefoner: |
![]() |
![]() |
- Åpne eSetup-appen, og velg Schneider Charge.
- Velg ett av følgende:
- Hopp over veiledningen: For å fortsette med trinn 3.
- Start veiledningen: For å starte igangkjøringsveiledningen.
- Slå på Schneider Charge, når LED-indikatoren
på siden lyser grønt, trykker du på Ja,
den er grønn i appen.MERK: Hvis LED-indikatoren på siden ikke slår seg på etter at du har slått på Schneider Charge, kan du prøve å aktivere LED-indikatoren på siden igjen ved å slå av og deretter slå på Schneider Charge.
- Når kontrollampen på siden av Schneider Charge
lyser grønt, trykker du på funksjonsknappen (Push-knappen)
og holder den inne i 3 sekunder.
Dette oppretter et midlertidig trådløst nettverk, som vil være aktivt i 4 minutter. - på appen, trykker du på Ja, det puster
grønt og velger en av følgende metoder for å
koble deg til det midlertidige trådløse nettverket.
Skann QR-kode:VIKTIG: Aktiver kameraet kun for eSetup-appen.
- Trykk på Skann QR-kode.
- Trykk på OK i dialogboksen som åpnes.
- Skann QR-koden på høyre side av Schneider Charge for å logge inn i det midlertidige trådløse nettverket.
Manuell tilkobling:- Trykk på .
- Velg SchneiderCharge_##-##-## fra listen og oppgi passordet for Wi-Fi® som du finner på siden av enheten.
- Når du er tilkoblet, går du tilbake til Wiser Home-appen.
- Oppgi en Ny PIN, oppgi PIN-koden på nytt og trykk på Lagre.
- På neste side oppgir du den nye PIN-koden og trykker på Koble til.
- På siden Fastvareoppgradering trykker du på Fortsett.Vent i noen sekunder slik at appen kan sjekke laderens fastvareversjon.
- Trykk på Oppgrader for å
oppgradere den nyeste fastvaren til Schneider Charge.
Vent i noen minutter for å fullføre fastvareoppdateringen. - På siden Elektriske innstillinger kan du bruke skyvebryteren eller -/+ til å stille inn ladestrømmen etter behov, og deretter trykke på Lagre og fortsett.
- På Nettverksinnstillinger slår
du på vippebryteren Koble Schneider Charge til et smartladeprogram.VIKTIG: Hvis du har en Wiser-hub for fjernovervåking og -styring, må du sørge for at både Schneider Charge og huben er koblet til samme Wi-Fi®-nettverk.
- Velg en av følgende metoder for å koble Schneider
Charge til internett, og trykk deretter på Lagre og
fortsett.
- Koble til Wi-Fi (trådløst):Trykk på Skann QR-kode og skann QR-koden på ruteren din for å koble til Wi-Fi automatisk. Alternativt kan du velge fra listen over tilgjengelige nettverk ved å trykke på Velg et nettverk eller oppgi Wi-Fi-nettverkets navn og passord manuelt.
- Koble til Ethernet-port (kablet): Oppgi
nettverksinformasjonen for å koble til (bruk RJ45-kabeltype).
MERK:
-
Kontroller at Ethernet-kabelen er tilkoblet før du starter igangkjøringen av Schneider Charge.
-
For Schneider Charge som installeres utendørs eller i garasjer uten tilgang til internettruter eller Wi-Fi-repeater, anbefales en kablet Ethernet-tilkobling fremfor Wi-Fi for bedre stabilitet.
-
Hvis det ikke er mulig å bruke en Ethernet-kabel, anbefales det å installere en Wi-Fi-repeater i nærheten av Schneider Charge for å sikre pålitelig forbindelse.
-
- Velg ett av følgende i smartladingsprogrammet:
- Velg smart ladeapplikasjon: For å velge Smart Home-applikasjonen. Eksempel: Wiser Home
- Lagre og fortsett: Lagre innstillingen og gå videre til trinn 12.
- Trykk på Overlever til kunde for å dele PIN-koden med kunden.
- Etter overleveringen må du lese alle instruksjonene
ved å trykke på </> og deretter
på Jeg forstår: start på nytt.
Vent i noen minutter for å fullføre konfiurasjonen og koble til internett.Schneider Charge startes på nytt i henhold til konfigurasjonen som brukes.
Den fremre LED-lampen lyser grønt etter omstart, og dette viser at Schneider Charge er koblet til for fjernstyring.