ELKO Schneider Charge_WH_00

Tilbakestilling av PIN-koden via eSetup-appen

Hvis du mister PIN-koden for igangkjøring, kan du tilbakestille PIN-koden til standardverdien ved hjelp av eSetup-appen.
  1. Åpne eSetup-appen, velg Schneider Charge og trykk på Hopp over opplæringen.
  2. Slå på Schneider Charge, når sidekontrollampen lyser grønt, trykker du på Ja, den er grønn i appen.
  3. Når sidekontrollampen lyser grønt, trykker du inn og holder sidetrykknappen i 3 sekunder.
    Dette oppretter et midlertidig trådløst nettverk, som vil være aktivt i 4 minutter.
    MERK: Hvis LED-kontrollampen på siden er av, må du koble ut ladestasjonen og deretter slå den på for å aktivere sideknappen igjen.
  4. I appen trykker du på Ja, den puster grønt, og utfører en av følgende metoder for å skanne QR-koden på siden av Schneider Charge for å koble deg til det midlertidige trådløse nettverket.
    Koble til manuelt:
    1. Trykk på Koble til manuelt > Åpne Wi-Fi-innstillinger.
    2. Velg SchneiderCharge_##-##-##-## fra listen, og skriv inn passordet for Wi-Fi®, som du finner på siden av enheten.
    3. Når du er tilkoblet, går du tilbake til Wiser Home-appen.
    Trykk på Åpne kamera:
    VIKTIG: Aktiver kameraet kun for Wiser Home-appen.
    1. Trykk på Åpne kamera.
    2. Trykk på OK i dialogboksen som åpnes.
    3. Skann QR-koden på høyre side av Schneider Charge for å logge inn i det midlertidige trådløse nettverket.
  5. På skjermen oppgir du Ny PIN, bekrefter PIN-koden og trykker på Lagre.
    MERK: PIN-koden må inneholde 6 til 16 sifre, kan ikke inneholde samme siffer mer enn tre ganger, og bør ikke ha seks sifre i rekkefølge.
    Innstilling av ny PIN-kode er vellykket.
  6. Oppgi Ny PIN og trykk på Tilbakestill PIN.
Etter tilbakestilling viser appen statusen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?