ELKO Schneider Charge_WH_00

Igangkjøring via Wiser Home

Når Schneider Charge er installert, følger du trinnene for å kjøre i gang via Wiser Home-appen.
For installasjon, se Installasjonsinstruksjoner.
VIKTIG: Denne prosessen skal bare brukes av autoriserte/profesjonelle installatører.

Du laster ned appen ved å skanne QR-koden eller klikke på lenken.

For iOS

Krever iOS 15.0 eller nyere

Søkeord: Wiser Home

https://apps.apple.com/app/wiser-heat/id1222853887

For Android

Krever Android 8.0 eller nyere

Søkeord: Wiser Home

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schneider_electric.WiserHeat

  1. Åpne Wiser Home-appen, trykk på Kom i gang > Profesjonell installatør.
  2. Velg land eller region for å åpne menyen Legg til enheter, for å vise listen over støttede enheter basert på hvor du befinner deg.
  3. Velg Schneider Charge i enhetslisten, og vent i noen sekunder slik at appen kan sjekke fastvareversjonen.
    Hvis ny fastvare er tilgjengelig, trykker du på Last ned, ellers fortsetter du med trinn 4.
    MERK: Appen laster ned den nyeste fastvaren og laster den automatisk opp til Schneider Charge straks den kobles til Wi-Fi®.
  4. På Schneider Charge Setup trykker du på Start konfigurering.
  5. Les instruksjonene i appen, og trykk deretter på Neste.
  6. Når LED-visningen på siden av Schneider Charge lyser grønt, trykker du på funksjonsknappen (Push-knappen) og holder den inne i 3 sekunder.
    Dette oppretter et midlertidig trådløst nettverk, som vil være aktivt i 4 minutter.
    MERK: Hvis LED-kontrollampen på siden er av, må du koble ut ladestasjonen og deretter slå den på for å aktivere sideknappen igjen.
  7. Trykk på Neste i appen, og velg én av følgende metoder for å koble deg til det midlertidige trådløse nettverket.

    Trykk på Åpne kamera:
    VIKTIG: Aktiver kameraet kun for Wiser Home-appen.
    1. Trykk på Åpne kamera.
    2. Trykk på OK i dialogboksen som åpnes.
    3. Skann QR-koden på høyre side av Schneider Charge for å logge inn i det midlertidige trådløse nettverket.
    Koble til manuelt:
    1. Trykk på Koble til manuelt > Åpne Wi-Fi-innstillinger.
    2. Velg SchneiderCharge_##-##-##-## fra listen, og skriv inn passordet for Wi-Fi®, som du finner på siden av enheten.
    3. Når du er tilkoblet, går du tilbake til Wiser Home-appen.
    4. Trykk på Fortsett for å fortsette med igangkjøringsprosessen.
  8. Oppgi en Ny PIN, oppgi PIN-koden på nytt og trykk på Fortsett.
    MERK: PIN-koden må inneholde 6 til 16 sifre, kan ikke inneholde samme siffer mer enn tre ganger, og bør ikke ha seks sifre i rekkefølge.
    MERK: Hvis PIN-koden allerede er stilt inn, oppgir du PIN-koden og trykker på Fortsett. Hvis du oppgir feil PIN-kode mer enn tre ganger, trykker du på OK i popup-menyen og prøver på nytt etter 5 minutter eller henviser til tilbakestilling av PIN-koden for tilbakestilling.
  9. På neste side skriver du inn den nye PIN-koden og trykker på Koble til.
    Vent i noen sekunder slik at appen kan sjekke laderens fastvareversjon.
    Hvis laderen har den nyeste fastvaren, går du videre til trinn 11.
  10. Trykk på Oppdater for å laste ned v3.4, for å oppgradere til den nyeste fastvaren.
    Vent i noen minutter for å fullføre fastvareoppdateringen.
  11. Trykk på Maks. ladestrøm for å oppgi maksimal ladestrøm avhengig av enhetstypen.
    Du kan bruke skyvebrytere eller -/+ for å begrense ladestrømmen, og trykk på Lagre.
  12. Trykk på Nettverksinnstillinger > Fortsett, og velg hvordan du vil koble laderen til Internett.
    VIKTIG: Hvis du har en Wiser-hub for fjernovervåking og -styring, må du sørge for at både Schneider Charge og huben er koblet til samme Wi-Fi®-nettverk.
    • Wi-Fi: Du kan velge Wi-Fi®-nettverk fra listen og oppgi passord eller trykke på Oppgi Wi-Fi manuelt for å oppgi nettverksnavn, sikkerhetstype og passord.
    • Ethernet:
      MERK:
      • Kontroller at Ethernet-kabelen er tilkoblet før du starter igangkjøringen av Schneider Charge.

      • For Schneider Charge som installeres utendørs eller i garasjer uten tilgang til internettruter eller Wi-Fi-repeater, anbefales en kablet Ethernet-tilkobling fremfor Wi-Fi for bedre stabilitet.

      • Hvis det ikke er mulig å bruke en Ethernet-kabel, anbefales det å installere en Wi-Fi-repeater i nærheten av Schneider Charge for å sikre pålitelig forbindelse.

    Vent noen minutter til laderen er konfigurert.
  13. Etter strøm- og nettverksinnstillingene trykker du på Neste på konfigurasjonssiden for å fortsette.
  14. Trykk på Start Schneider Charge på nytt for å starte Schneider Charge på nytt.
    Vent noen minutter for å fullføre installasjonen og koble til internett.

    Schneider Charge startes på nytt i henhold til konfigurasjonen som brukes.

    Den fremre LED-lampen lyser grønt etter omstart, og bekrefter at Schneider Charge er koblet til for fjernstyring.
  15. Etter omstart trykker du på Overlevering til kunde for å dele PIN-koden med kunden, og deretter trykker du på Jeg er ferdig for å fullføre igangkjøringsprosessen.
MERK: LED foran pulserer sakte gult når Schneider Charge ikke er koblet til internett. Se avsnittet om feilsøking for å få hjelp.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?