MFR3940104

Ledljusläge

I detta läge lyser LED-lampan automatiskt upp mörka utrymmen vid detektering av rörelse. Detta är särskilt användbart nattetid.

Val: Standardläge. Du kan välja det här läget manuellt genom att trycka på tryckknappen. Se Tryckknappen.

Indikation: Indikator-LED för ledljus lyser grön i 20 s.

Funktion hos LED-lampan: När rörelsesensorn känner av rörelse och om omgivningsljuset är mindre än 20 lux, tänds LED-lampan och lyser med 15 lm i 30 s.

OBS: Om omgivningsljuset är mer än 20 lux slår rörelsesensorn inte på LED-lampan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?