MFR3940104

Användning av produkten

A

Eluttag

B

LED-indikator för FRÅN-läget

C

LED-indikator för nattljusläget

D

LED-indikator för ledljusläget

E

PIR-rörelsesensor

F

Tryckknapp

G

LED-lampa

Spänningssätt produkten

När produkten spänningssätts för första gången:

  • LED-indikatorn för de 3 lägena lyser grönt i 1 min. och

  • LED-lampan lyser med 15 lm under 1 min.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?