Tekniska data
Eluttag | |
Antal uttagsbrunnar |
2 |
Konfiguration |
2P + E |
Märkspänning |
250 V AC – 50/60 Hz |
Märkström |
16 A |
PIR-rörelsesensor | |
Omgivningsljus - detektering |
< 20 lux |
Täckningsområde rörelsedetektor |
|
LED-lampa |
|
Livslängd * |
10 000 tim |
Strömförbrukning |
|
IP-klassning |
IP20 |
IK-klassning |
IK04 |
Användningstemperatur |
-5 till 40 °C |
Stand-by-effektförbrukning |
0,5 W |
Standarder |
|
Certifiering |
|
EU-direktiv |
|