MFR3940104

Nattljusläge

Detta läge är användbart om du vill ha ett svagt ljus, speciellt i barnrummet innan de somnar.

Val: Du kan välja det här läget manuellt genom att trycka på tryckknappen (se Tryckknappen)

Indikation: Indikator-LED för nattljus lyser grön i 20 s.

Varaktighet: 1 timme.

OBS: Efter 1 timme återställs ledljusläget (standardläge).

Funktion hos LED-lampan: I nattljusläge tänds LED-lampan med en ljusstyrka på 4 lm. Om rörelsesensorn detekterar rörelse, och om omgivningsljuset är mindre än 20 lux, ökas ljusstyrkan på LED-lampan till 15 lm under 30 s och återställs sedan till 4 lm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?