MFR3940104

Produktöversikt

Exxact 2-vägs vägguttag med rörelsedetektor och ljus (kallad produkt) är utrustad med:

  • 2 uttag (totalt max 16 A)

  • Passiv infraröd (PIR) rörelsesensor

  • LED-lampa

Vid anslutning av produkten till elnätet aktiveras de två uttagen, rörelsesensorn och LED-lampan.

Produkten har tre driftlägen:

  • Ledljusläge

  • Nattljusläge

  • FRÅN-läge

Rörelsesensorn slår på LED-lampan med en ljusstyrka på 15 lm om rörelse upptäcks och omgivande ljus är mindre än 20 lux, utom när produkten är i FRÅN-läge.

OBS: Rörelsesensorn styr inte uttagens funktion.

För mer information, se .Driftslägen

Med tryckknappen kan du växla mellan lägena. När det sker en lägesändring lyser motsvarande lägesindikator grön i 20 s.

Tillämpningar

  • I ledljusläget:

    • Fungerar som ett ledljus till att belysa mörka korridorer, trappor osv.

  • I nattljusläget:

    • Fungerar som ett tillfälligt svagt ljus i sovrum för att barn ska känna sig trygga när de somnar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?