990-91385F-037

放电终止电压

单体低电量关断电压为 1.6 V(视放电比率而定)。

单体低电量关断电压为 1.61 V - 1.74 V(视放电比率而定)。

单体低电量关断电压为 1.75 V(视放电比率而定)。

单体低电量关断电压为 1.76 V - 1.8 V(视放电比率而定)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?