990-91385F-037

输入功率因数

这些值针对 400 V、50 Hz 线性负载。

UPS 额定值 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
25% 负载 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98
50% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?