990-6317F-012

Liste des modèles

  • Armoire blanche, 84 pouces de haut, 240 V, panneau NQ, intensité nominale 250 A ou 400 A (GRPPNQ84)

  • Armoire blanche, 84 pouces de haut, 240 V, panneau IP2X protégé contre les contacts accidentels, intensité nominale 250 A ou 400 A (GRPPIP2X84)

  • Armoire blanche, 84 pouces de haut, 480 V, panneau NF, intensité nominale 250 A ou 400 A (GRPPNF84)

  • Armoire noire, 89 pouces de haut, 240 V, panneau NQ, intensité nominale 250 A ou 400 A (GRPPNQ89)

  • Armoire noire, 89 pouces de haut, 240 V, panneau IP2X protégé contre les contacts accidentels, intensité nominale 250 A ou 400 A (GRPPIP2X89)

  • Armoire noire, 89 pouces de haut, 480 V, panneau NF, intensité nominale 250 A ou 400 A (GRPPNF89)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?