990-6317F-012

Poids et dimensions

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GRPPNQ84 200-250 (441-551) 2 134 (84) 610 (24) 305 (12)
GRPPIP2X84
GRPPNF84
GRPPNQ89 2 261 (89)
GRPPIP2X89
GRPPNF89
NOTE: Le poids dépend des options choisies. Les poids et dimensions indiqués ci-dessus correspondent à une seule armoire, la solution RPP finale peut comporter plusieurs armoires.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?