990-6317F-012

Environnement

  En fonctionnement Stockage
Température -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité relative 10 à 95 %, sans condensation. 10 à 90 %, sans condensation.
Altitude 0 m à 2 011 m (0 à 6 600 pieds) au-dessus du niveau de la mer
152 m en dessous à 7 620 m au-dessus du niveau de la mer
(500 pieds en dessous à 25 000 pieds au-dessus du niveau de la mer)
Catégorie de protection NEMA type 1, toit solide, portes extérieures avec panneaux avants intérieurs
Refroidissement Ventilation par l'avant (haut et bas)
Couleur RAL 9003 blanc pour GRPPNF84, GRPPIP2X84, et GRPPNF84
noir corbeau pour GRPPNQ89, GRPPIP2X89, et GRPPNF89
Accessibilité Accès par l'avant pour :
  • Écran

  • Panneau de fusibles

  • Communication et surveillance

  • Ajout/remplacement des disjoncteurs de branche

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?