990-6317F-006

Lista de modelos

  • Armario blanco, altura 84 pulgadas, 240 V, tablero eléctrico NQ, capacidad nominal 250 A o 400 A (GRPPNQ84)

  • Armario blanco, altura 84 pulgadas, 240 V, tablero eléctrico con protección de dedos IP2X, capacidad nominal 250 A o 400 A (GRPPIP2X84)

  • Armario blanco, altura 84 pulgadas, 480 V, tablero eléctrico NF, capacidad nominal 250 A o 400 A (GRPPNF84)

  • Armario negro, altura 89 pulgadas, 240 V, tablero eléctrico NQ, capacidad nominal 250 A o 400 A (GRPPNQ89)

  • Armario negro, altura 89 pulgadas, 240 V, tablero eléctrico con protección de dedos IP2X, capacidad nominal 250 A o 400 A (GRPPIP2X89)

  • Armario negro, altura 89 pulgadas, 480 V, tablero eléctrico NF, capacidad nominal 250 A o 400 A (GRPPNF89)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?