Raccordement des câbles d'alimentation dans un système avec entrée des câbles par le bas
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète
du système d'ASI avant de raccorder les câbles de batterie
au disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Verrouillez/étiquetez le disjoncteur dans la position OFF (Désactivé).
- Raccordez le câble PE.
- Raccordez les câbles DC (DC+, DC-) de l'ASI.
- Installez le cache de protection sur les bornes situées sur le côté gauche du disjoncteur batterie.
- Installez les batteries comme décrit dans le manuel d'installation fourni avec l'armoire batterie vide.
- Raccordez les câbles de batterie (Batt+, Batt-) des batteries de l'armoire batterie vide 1 au disjoncteur batterie.
- Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Raccordez le câble de mise à la terre de l'armoire batterie vide 1 à l'armoire batterie vide 2.
- Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Raccordez les câbles de batterie (Batt+, Batt-) des batteries de l'armoire batterie vide 2 au disjoncteur batterie.
- Installez le cache de protection sur les bornes situées sur le côté droit du disjoncteur batterie.
DANGER