990-91378-012

Procédure d'installation

NOTE: Les illustrations de ce manuel montrent l'installation dans une armoire batterie vide. Le kit de disjoncteur batterie peut également être installé dans un boîtier métallique mis à la terre.

Une armoire batterie vide et l'ASI

Deux armoires batterie vides et l'ASI

NOTE: La distance entre la batterie et l'ASI ne doit pas excéder 200 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
  1. Montez le kit de disjoncteur batterie. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  2. Raccordez les câbles de signal. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  3. Raccordez les câbles d'alimentation. Effectuez l'une des procédures suivantes :
Code QR pour cette page

Contenu utile ?