990-91378D-017

Collegare i cavi di segnale a Easy UPS 3M Advanced

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
Dimensioni consigliate per i cavi di segnale Distanza massima dall'UPS
0,5 mm2 50 metri
0,75 mm2 100 metri
1,0 mm2 200 metri
  1. Installare i sensori di temperatura delle batterie (non forniti).
    NOTA: I sensori di temperatura (SP3OPT006) sono disponibili come kit opzionale.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  2. Far passare i cavi del sensore di temperatura delle batterie attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio (o degli armadi) delle batterie vuoto fino all'UPS e collegarli come mostrato.
    NOTA: I cavi del sensore di temperatura sono considerati Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito primario.
  3. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.

    Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

  4. Far passare i cavi di segnale attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio delle batterie vuote fino all'interruttore delle batterie.
  5. Collegare i cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale al contatto ausiliario.
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio.

    Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

  6. Collegare i cavi di segnale nell'UPS come illustrato.
  7. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?