990-91378-017

Collegamento dei cavi di segnale all’UPS Galaxy VL

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
NOTA: Le dimensioni consigliate per i cavi di segnale sono di 0,5 mm2.
  1. Installare i sensori di temperatura della batteria 0M-1160 in dotazione all'UPS.
    AVVERTIMENTO
    Pericolo di incendio
    Posizionare il sensore di temperatura come descritto per assicurare la corretta misurazione della temperatura.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  2. Far passare i cavi del sensore di temperatura delle batterie attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio (o degli armadi) delle batterie vuoto fino all'UPS e collegarli come mostrato.
    NOTA: Due sensori di temperatura sono forniti in dotazione con l'UPS.
    NOTA: I cavi del sensore di temperatura sono considerati Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito primario.
  3. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.

    Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

  4. Far passare i cavi di segnale attraverso la parte superiore o inferiore dell'armadio delle batterie vuote fino all'interruttore delle batterie.
  5. Collegamento dei cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale all’interruttore ausiliario.
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio.

    Vista anteriore dell'interruttore delle batterie

  6. Collegare i cavi di segnale nell'UPS come illustrato.
  7. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?