990-91380K-037

现有 3 线并机系统中的互联逆变器中点相关说明

现有的部分 3 线并机系统中安装有逆变器中点,采用菊花链配置将每台 UPS 连接在一起。但这与新系统无关,因此,可以从现有设备中拆除菊花链逆变器中点。拆除时需要完全关闭 UPS 系统,且必须由施耐德电气进行重新调试和启动。有关详情,请联系施耐德电气。

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 即使 UPS 已与并机系统隔离并完全关机,UPS 系统之间的逆变器中点线缆也可能有电。
  • 即使没有测量到电压,零线铜排上仍可能存在危险的瞬变电压。
  • 进入 I/O 接线端子区域作业之前,必须完全关闭整个并机系统,并切换至维修旁路。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?