UPS 安装步骤
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
UPS 必须固定,以防移动。一旦
UPS 处于最终位置,请执行以下操作之一:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
- 执行以下操作之一:
- 没有抗震固定支架:放置 UPS。
- 有抗震固定支架:安装抗震固定支架和放置 UPS。
- 执行以下操作之一:
- 顶部进线:UPS 顶部进线准备。
- 底部进线:请遵循底部进线机柜随附的安装手册。
- 仅适用于 TNC 或 HRG 接地系统:
- 执行以下操作之一:
- 连接信号线。
- 连接来自开关设备和第三方辅助产品的信号线。
- Modbus 线缆连接。
- 仅用于并机系统:连接 PBUS 线缆。
- 仅用于外部同步:连接外部同步信号线。
- 可选:安装 ERMS 门开关套件 GVLOPT011(可选)。
- 安装功率模块。
- 在产品上添加翻译的安全标签。
- 最终安装。
有关安装完成后如何移动或拆除
UPS,请参阅拆除 UPS 或将其移至新位置。
危险