990-91380K-018

既設3線並列システムにおけるインバーター中間点の相互接続に関する注意事項

既設の3線並列システムの中には、各UPSのインバーター中間点をケーブルで相互接続したデイジーチェーン構成のものもあります。これは新規設置には関係ありません。デイジーチェーン構成で接続されたインバーター中間点を、既設のシステムから取り外すことができます。取り外すには、UPSシステムを完全にシャットダウンしてから、Schneider Electricの担当者が再運転と起動を行う必要があります。詳細については、Schneider Electricまでお問い合わせください。

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
  • UPSシステム間のハード結線されたインバーター中間点は、UPSが並列システムから分離されて完全にシャットダウンされた状態であっても通電しています。
  • 電圧のない状態が測定されている場合でも、中性点バスバーには危険な電圧過渡現象が発生する可能性があります。
  • I/Oターミナルエリアに入る場合は、並列システム全体を完全にシャットダウンし、保守バイパスに切り替える必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?