990-91380K-037

低于 45 kAIC/kA Icw 的系统中的 UPS 电源线连接

注: 如果安装中包含反向馈电套件(GVLOPT003 或 GVLOPT004),则必须安装反向馈电套件,然后再将电源线连接到 UPS 中。请遵循反向馈电套件随附的安装手册。
注: 如果系统中包含锂电池控制断路器套件 (GVLOPT005),则必须安装锂电池控制断路器套件,然后再连接 UPS 电源线。请遵循锂电池控制断路器套件随附的安装手册。
  1. 从铜排上拆下透明塑料保护盖板(图中 (A))。从布线区域拆下塑料盒(图中 (B))以方便操作。妥善保管以备连接线缆后装回。
    注: 对于型号较新的 UPS,盒子(图中 (C))集成在 UPS 内门中,而不作为独立部件。集成盒不得从内门取下。

    带独立塑料盒的 UPS 正面视图

    盒子集成在内门中的 UPS 正面视图

  2. 仅适用于双市电:拆下单市电铜排。
    注: 保管好三根单市电铜排。在 UPS 启动期间需要使用它们进行测试。

    UPS 正面视图

  3. 按照所述顺序连接电源线。将线耳装到铜排上(如图所示)。
    1. 连接 PE 线缆/设备接地导线 (EGC)。
    2. 连接 DC 线缆(DC+、DC-)。
    3. 连接输入线缆。
    4. 仅适用于双市电:连接旁路线缆。
    5. 连接输出线缆。

    线耳到铜排组件

    1. 弹簧垫圈 - 套件中随附。

    2. 平垫圈(须另购)。

    小心
    小心线耳断开
    • 使用弹簧垫圈将线耳装到铜排上(如图所示)。
    • 将单孔线耳和双孔线耳装到铜排上(如图所示)。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  4. 将透明塑料保护盖板(图中 (A))和塑料盒(图中 (B))装回到原始位置。
    注: 对于型号较新的 UPS,盒子(图中 (C))集成在 UPS 内门中,而不作为独立部件。

    带独立塑料盒的 UPS 正面视图

    盒子集成在内门中的 UPS 正面视图

    小心
    当心电弧和过热
    完成电源布线后,须将透明塑料保护盖板和塑料盒装回到原始位置。注意:对于型号较新的 UPS,盒子集成在 UPS 内门中,而不作为独立部件。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?