990-91386-011

Akkuvaatimukset

Akkutyyppi VRLA
Paloluokitus (vähintään) HB
Akkuhyllyt Yläläpivientiaukko ja akkukatkaisijasarja tai alaläpivientiaukko: 4 hyllyä, koko 1 280 × 765 mm
Yläläpivientiaukko ilman akkukatkaisijasarjaa: 5 hyllyä, koko 1 280 × 765 mm
Enimmäispaino hyllyä kohden 650 kg
Enimmäispaino kaappia kohden 3 250 kg
Akkuhyllyjen välinen korkeus 340 mm
Akkujen enimmäiskorkeus (sis. akkuliittimet) 240 mm
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.