990-91379B-017

Configurazione dell'input dell'UPS

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Toccare Configurazione > UPS .
    1. Impostare Configurazione rete elettrica su Alimentazione singola o Alimentazione doppia.
    2. Selezionare Avvio automatico dell'inverter per abilitare questa funzione. Quando Avvio automatico dell'inverter è stato abilitato, l'inverter si avvierà automaticamente quando ritorna la tensione in ingresso, dopo uno spegnimento dovuto alla batteria scarica.
      NOTA: L'avvio automatico dell'inverter non è consentito in un sistema in parallelo.
      PERICOLO
      Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
      Eseguire sempre il lockout/tagout corretto prima di lavorare sull'UPS. Un UPS con avvio automatico abilitato si riavvierà automaticamente quando viene ripristinata l'alimentazione di rete.
      Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
    3. Impostare Trasformatore presente su Trasformatore non presente, Trasformatore in ingresso, Trasformatore in uscita o Trasformatori di ingresso e uscita.
    4. Impostare la Ridondanza modulo di potenza su N+0 o N+1.
  2. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?