990-91379G-017

Visualizzazione della configurazione per l'assegnazione della priorità al funzionamento a batteria con contatto di ingresso attivo

La funzione Assegna priorità al funzionamento a batteria con contatto di ingresso attivo consente di assegnare la priorità al funzionamento a batteria per scollegare il carico dalla rete in determinati momenti o situazioni, in base al segnale proveniente dal contatto di ingresso. Quando questa funzione è abilitata, l'UPS passa al funzionamento a batteria in risposta a un segnale proveniente dal contatto in ingresso. Quando il segnale del contatto di ingresso viene disattivato, l'UPS torna alla modalità di funzionamento predefinita. È anche possibile impostare un limite di tempo specifico (massimo 120 secondi) in cui l'UPS può rimanere in funzione a batteria. Al termine del tempo limite specificato, l'UPS tornerà alla modalità di funzionamento predefinita anche se il segnale del contatto di ingresso è ancora attivato.
L'UPS passerà al funzionamento a batteria solo se ciò è possibile, ovvero se l'autonomia delle batterie è sufficiente e non vengono rilevate altre limitazioni. L'abilitazione di questa funzione e l'impostazione del tempo limite per il funzionamento a batteria sono configurabili solo da Schneider Electric Service.

  1. Toccare Configurazione > UPS Inter. Con rete per vedere se l'opzione Assegna priorità al funzionamento a batteria con contatto di ingresso attivo è abilitata/disabilitata.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.