990-91379G-017

Arresto a funzionamento in bypass di manutenzione per sistema UPS singolo con chiave Kirk installata

NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass.
  2. Tenere premuto il pulsante SKRU, ruotare e rimuovere la chiave A dall'interlock SKRU.
  3. Inserire la chiave B nell'interlock per il dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione MBB e ruotare la chiave.
  4. Chiudere il dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione MBB.
  5. Aprire il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
  6. Ruotare e rimuovere la chiave B dall'interlock per il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
  7. Inserire la chiave B nell'interlock SKRU e ruotare la chiave fino a bloccarla.
  8. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter non attivo.
  9. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente).
  10. Aprire i dispositivi di disconnessione della batteria.
  11. Aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.