990-91379G-007

Διαμόρφωση εισόδου UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > UPS.
    1. Ορίστε το στοιχείο Διαμόρφωση ηλεκτρικής παροχής στην επιλογή Μονή τροφοδοσία ή Διπλή τροφοδοσία.
    2. Επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματη εκκίν του αντιστροφέα αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Όταν το στοιχείο Αυτόματη εκκίν του αντιστροφέα είναι ενεργοποιημένο, ο αντιστροφέας θα εκκινείται αυτόματα όταν επιστρέφει η τάση εισόδου μετά από τερματισμό λειτουργίας λόγω εξάντλησης της μπαταρίας.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Αυτόματη εκκίν του αντιστροφέα δεν επιτρέπεται σε παράλληλο σύστημα.
      ΚΙΝΔΥΝΟΣ
      Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
      Πάντα να εκτελείτε σωστό κλείδωμα / τοποθέτηση ετικετών πριν εργαστείτε στο UPS. Ένα UPS με ενεργοποιημένη την αυτόματη εκκίνηση θα επανεκκινηθεί αυτόματα όταν επιστρέψει η ηλεκτρική παροχή.
      Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
    3. Ορίστε το στοιχείο Υπάρχει μετασχηματιστής σε Δεν υπάρχει μετασχηματιστής, Μετασχηματιστής εισόδου, Μετασχηματιστής εξόδου, ή Μετασχηματιστές εισόδου και εξόδου.
    4. Ορίστε το στοιχείο Εφεδρεία ερμαρίου τροφοδοσίας σε N+0 ή N+1.
  2. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;