990-91377H-017

Conformità sismica regionale

Certificato disponibile su richiesta.

Paese/Regione ID codice Pericolo a livello suolo Pericolo a livello tetto
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zona 4 Zona 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 1,95 Sa = 1,44
Cile NCh 433.Of1996 Zona 3 Zona 2
Cina GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 0,9
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,375 αgR = 0,25
India IS 1893 (Parte 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Giappone Legge sugli standard edilizi Zona A Zona A
Nuova Zelanda NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,54 Z = 0,37
Perù N.T.E. - E.030 Zona 4 Zona 4
Russia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 9 MSK 9
Taiwan Codice di progettazione sismica CPA 2011 SSD = 0,8 SSD = 0,8
U.S.A* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 1,98 SDS = 1,45
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?