990-91377J-037

区域抗震合规

可应要求提供证书。

国家/地区 代码标识 危险等级地面 危险等级屋顶
阿根廷 INPRES-CIRSOC103 4 区 4 区
澳大利亚 AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
加拿大* 2020 NBCC Sa = 1.95 Sa = 1.44
智利 NCh 433.Of1996 3 区 2 区
中国 GB 50011-2010 (2016) αMax = 1.4 αMax = 0.9
欧洲 欧洲规范 8 EN1998-1 αgR = 0.375 αgR = 0.25
印度 IS 1893(第 1 部分):2016 Z = 0.36 Z = 0.36
日本 建筑标准法 A 区 A 区
新西兰 新西兰标准 1170.5:2004+A1 Z = 0.54 Z = 0.37
秘鲁 N.T.E. -E.030 4 区 4 区
俄罗斯 SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 9 MSK 9
台湾 CPA 2011 抗震设计规范 SSD = 0.8 SSD = 0.8
美国* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 1.98 SDS = 1.45
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?