990-91379G-019

Live Swap: 전원 모듈 추가, 제거 또는 교체

주의: 이 UPS는 다음과 같은 모든 작동 모드에서 파워 모듈 삽입 및 제거를 위해 설계 및 평가되었습니다. Live Swap 이 페이지에서는 Live Swap 수행 방법에 대한 제조업체의 지침을 지정합니다.
주의: 제품 지침에 따라 설치하고 처음 시운전 시 사고 에너지는 < 1.2cal/cm2입니다. 사고 에너지는 캐비넷 전면으로부터 200mm(8in) 떨어진 위치에서 측정됩니다.

고지 사항:

  • 전기 장비를 설치, 작동, 서비스, 유지 보수, 교체하거나 유사한 작업을 수행하는 데 필요한 권한(예: 면허, 허가 또는 인증)을 보유한 적절한 자격을 갖추고 훈련되었으며 경험이 많고 능숙한 기술자만 이러한 작업을 수행해야 합니다. 모든 작업은 위험을 일으키지 않는 방식으로 PPE(적절한 개인 보호 장비)를 사용하여 수행되어야 합니다. 

  • 사용자는 이 장비를 사용하고 작업을 수행하거나 전기 장비에서 또는 그 근처에서 작업을 수행하도록 허용할 때 제조업체의 지침, 사용자 설명서 및 모든 관련 법률, 규정, 표준 및 지침을 준수해야 합니다.

  • Schneider Electric 또는 그 계열사는 이 장비를 부적절하게 사용하거나 위의 요구 사항을 준수하지 않아 발생하는 모든 청구, 비용, 손실, 손해, 사망 또는 부상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • UPS에 Live Swap 라벨이 있는지 확인하십시오.
  • UPS에 Live Swap 라벨이 없는 경우 UPS를 유지보수 바이패스 작동으로 전환하거나 파워 모듈을 삽입 또는 제거하기 전에 꺼야 합니다.
  • 적절한 개인 보호 장비를 착용하고 안전한 전기 작업 방식을 따라야 합니다.
  • 전원 모듈 삽입 및 제거는 전기 작업에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 기술자만 수행할 수 있습니다. 비자격자가 접근하지 못하도록 하십시오.
  • 이 절차에서는 전면 도어를 열어야 합니다. 이 절차를 진행하는 동안 다른 모든 도어와 커버는 닫혀 있고 고정되어 있어야 합니다.
  • 이 절차를 수행하기 전에 UPS가 움직이지 않도록 고정되었는지 확인하십시오.
  • 유지보수 또는 설치에 문제의 징후가 보이면 이 절차를 진행하지 마십시오.
  • 실수로 떨어뜨리거나, 파손, 침수, 오염, 감염, 또는 손상된 전원 모듈을 설치하지 마십시오.
  • 작동 상태를 알 수 없는 전원 모듈을 설치하지 마십시오.
  • 시스템에 전원이 공급되는 동안 캐비넷 전면으로부터 최소 거리를 200mm(8in)로 유지하십시오.
  • 빈 전원 모듈 슬롯 내에서 도구를 사용하지 마십시오.
  • 빈 전원 모듈 슬롯에 접근하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
경고
장비 손상 위험
  • 실내 온도 -15~40°C(5~104°F), 10~80% 비응결 습도에서 전원 모듈을 보관하십시오.
  • 전원 모듈을 구매 당시의 보호 포장에 보관하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
주의
고중량
전원 모듈은 38kg(83.77lbs) 정도로 무거우므로 들어 올리려면 두 사람이 필요합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의 사항
설치 과부하 위험
UPS에 더 많은 전원 모듈을 설치하기 전에 정격 전원 용량 증가에 맞게 설치 크기가 올바르게 조정되었는지 확인하십시오. 설치 크기를 잘못 조정하면 설치 과부하가 발생할 수 있습니다. 상위단 및 하위단 보호, 케이블 크기 등에 대한 요구 사항은 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의 사항
부하 강하 위험
UPS에서 전원 모듈을 제거하기 전에 남아있는 전원 모듈이 부하를 지원하는지 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 설치된 전원 모듈을 제거하려면 다음을 수행하십시오.
    1. 전원 모듈의 상단과 하단에서 나사를 제거하고 잠금 해제 스위치를 누릅니다.
    2. 전원 모듈을 반 정도 잡아 당깁니다. 전원 모듈은 잠금 장치로 인해 완전히 꺼낼 수 없습니다.
    3. 전원 모듈 상단에 있는 해제 버튼을 눌러 잠금을 해제하고 전원 모듈을 꺼냅니다.
    4. 교체 전원 모듈이 설치되지 않은 경우 다음을 수행하십시오. 빈 전원 모듈 슬롯의 전면에 필러 플레이트를 설치합니다.
  2. 새 파워 모듈을 설치하려면 다음을 수행하십시오.
    1. 설치 중인 추가 파워 모듈이 있는 경우 다음을 수행하십시오. 빈 파워 모듈 슬롯에서 필러 플레이트를 제거합니다. 나중에 사용할 수 있도록 필러 플레이트를 보관합니다.
    2. 전원 모듈을 슬롯에 밀어 넣습니다. 전원 모듈이 올바르게 삽입되면 활성화 장치가 잠깁니다.
    3. 제공된 나사를 전원 모듈의 상단과 하단에 고정합니다.
    파워 모듈은 자체 테스트를 수행하고 시스템에 따라 펌웨어를 자동으로 업그레이드하면 온라인 상태가 됩니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 전원 모듈 슬롯에는 전원 모듈 또는 필러 플레이트가 설치되어 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?