990-91380L-018

パワーモジュールの取り付け

UPSはパワーモジュールが事前に取り付けられているものと、取り付けられていないものがあります。追加のパワーモジュールは別途出荷されます。適切なUPS定格(kW)に達するように設置する必要があります。
注意
重負荷
パワーモジュールは重量(38 kg(83.77 lbs))であるため、2人で持ち上げる必要があります。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 空のパワーモジュールスロットからフィラープレートを取り外します。予備として、フィラープレートを保管してください。
  2. パワーモジュールをスロットに押し込みます。パワーモジュールが正しく挿入されると、イネーブルメカニズムがラッチします。
  3. パワーモジュールの上下に付属のネジを取り付けてください。
パワーモジュールを以下のように1~10の順番で取り付けます。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.