990-91386-016

Persyaratan Baterai

Jenis baterai VRLA
Tingkat kemudahan pembakaran minimum HB
Rak baterai Untuk entri kabel atas dengan kit pemutus baterai terpasang atau untuk entri kabel bawah: 4 rak berukuran 1280 x 765 mm
Untuk entri kabel atas tanpa kit pemutus baterai yang terpasang: 5 rak berukuran 1280 x 765 mm
Berat maksimal per rak 650 kg
Berat maksimum per lemari 3250 kg
Tinggi antar rak baterai 340 mm
Tinggi maksimum baterai termasuk terminal baterai 240 mm
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.