990-91386-005

Batterie-Anforderungen

Batterietyp VRLA
Mindestwert Entflammbarkeitsauslegung HB
Batteriefächer Bei Kabeleinführung von oben mit installiertem Batterieschalterkit oder Kabeleinführung von unten: 4 Fächer der Größe 1280 x 765 mm
Bei Kabeleinführung von oben mit installiertem Batterieschalterkit: 5 Fächer der Größe 1280 x 765 mm
Maximalgewicht je Fach 650 kg
Maximalgewicht je Schrank 3250 kg
Höhe zwischen Batteriefächern 340 mm
Maximale Batteriehöhe einschließlich Batterie-Anschlussklemmen 240 mm
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.