990-91386-004

Batterikrav

Batteritype VRLA
Minimumklassifikation af brændbarhed HB
Batterihylder Til kabelindføring øverst med et batteriafbrydersæt installeret eller til kabelindføring nederst: 4 hylder i størrelsen 1280 x 765 mm
Til topkabelindføring uden batteriafbrydersæt installeret: 5 hylder på 1280 x 765 mm
Maksimumvægt pr. hylde 650 kg
Maksimumvægt pr. skab 3250 kg
Højdeafstand mellem batterihylder 340 mm
Maksimumbatterihøjde inklusive batteriterminaler 240 mm
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.