990-91386-028

Требования к аккумуляторным батареям

Тип батареи VRLA
Минимальные номинальные параметры воспламеняемости HB
Батарейные полки Для верхнего кабельного ввода с установленным комплектом батарейного автомата или для нижнего кабельного ввода: 4 полки размером 1280 x 765 мм
Для верхнего кабельного ввода без установленного батарейного автомата: 5 полок размером 1280 x 765 мм
Максимальный вес на полку 650 кг
Максимальный вес на шкаф 3250 кг
Высота между батарейными полками 340 мм
Максимальная высота батареи, включая клеммы батареи 240 мм
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?