990-91386-017

Installazione finale

  1. Reinstallare le quattro coperture anteriori.

    Sistema con ingresso dei cavi dal basso con interruttore delle batterie

    Ingresso dei cavi dall'alto senza interruttore delle batterie

  2. Fissare la staffa di ancoraggio anteriore (messa da parte durante la procedura di disassemblaggio) all'armadio delle batterie vuoto.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  3. Installare la staffa di ancoraggio anteriore sul pavimento.
    NOTA: i bulloni di ancoraggio al pavimento non vengono forniti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.