990-91386-006

Instalación final

  1. Vuelva a instalar las cuatro cubiertas frontales.

    Sistema con entrada de cables por la parte inferior con disyuntor de batería

    Entrada de cables por la parte superior sin disyuntor de batería

  2. Fije el soporte de anclaje frontal (guardado durante el procedimiento de desembalaje) al armario de baterías vacío.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  3. Monte el soporte de anclaje frontal en el suelo.
    NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.