990-91386-012

Installation finale

  1. Remontez les quatre capots avant.

    Système avec entrée des câbles par le bas avec disjoncteur batterie

    Entrée des câbles par le haut sans disjoncteur batterie

  2. Fixez le support d'ancrage avant (mis de côté lors du déballage) sur l'armoire batterie vide.

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  3. Fixez le support d'ancrage avant au sol.
    NOTE: Les vis de fixation au sol ne sont pas fournies.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.