990-91386-022

Laatste installatiestappen

  1. Plaats de vier voorplaten terug.

    Systeem met kabelinvoer aan de onderkant met batterijschakelaar

    Kabelinvoer aan de bovenkant zonder batterijschakelaar

  2. Zet de voorste verankeringsbeugel (opzijgelegd tijdens het uitpakken) vast aan de lege batterijbehuizing.

    Vooraanzicht van lege batterijbehuizing

  3. Zet de voorste verankeringsbeugel op de vloer vast.
    OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet meegeleverd.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.