990-91203A-024

Conectar os fios de sinal

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia e passe os cabos Class 2/SELV separadamente dos cabos non-Class 2/non-SELV.
  1. Instale o sensor de temperatura da bateria 0M–1160 fornecido com o nobreak.
    ATENÇÃO
    Risco de incêndio
    Coloque o sensor de temperatura conforme descrito para garantir medições corretas da temperatura.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

  2. Passe os cabos do sensor de temperatura da bateria pela parte superior ou inferior dos gabinetes de baterias vazio até o nobreak e conecte-os conforme ilustrado.
    NOTA: É fornecido um sensor de temperatura com o nobreak. Entre em contato com a Schneider Electric se quiser comprar um sensor de temperatura adicional.
    NOTA: Os cabos do sensor de temperatura são considerados de Class 2/SELV. Os circuitos de Class 2/SELV devem ser isolados dos circuitos principais.
  3. Remova a tampa no disjuntor da bateria.

    Vista frontal do disjuntor da bateria

  4. Passe os fios de sinal pela parte superior ou inferior do gabinete de baterias vazio até o disjuntor da bateria.
  5. Conecte os fios de sinal:
    1. Conecte os fios de sinal ao comutador Aux.
    2. Conecte os fios de sinal à bobina de abertura de subtensão.

    Vista frontal do disjuntor da bateria

  6. Conecte os fios de sinal no nobreak, conforme mostrado.
  7. Reinstale a tampa no disjuntor da bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?