990-91203A-024

Procedimento de instalação

NOTA: As ilustrações contidas neste manual mostram a instalação em um gabinete de baterias vazio de 1.100 mm de largura. O kit do disjuntor da bateria também pode ser instalado em um gabinete de bateria vazio ou em uma caixa de metal aterrada.

Um gabinete de bateria vazio e o nobreak

Dois gabinetes de bateria vazios e o nobreak

NOTA: A distância entre o banco de bateria e o nobreak não deve exceder 200 m. Entre em contato com a Schneider Electric para instalações com distâncias maiores.
  1. Instale o kit do disjuntor da bateria. Siga um dos seguintes procedimentos:
  2. Conectar os fios de sinal.
  3. Conecte os cabos de energia. Siga um dos seguintes procedimentos:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?