990-91203A-024

Montagem do kit do disjuntor de bateria em uma caixa de metal aterrada

CUIDADO
risco de dano ao equipamento
Montagem do disjuntor de bateria em uma caixa de metal aterrada.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Meça e marque os orifícios para montar o kit do disjuntor da bateria na caixa de metal.
  2. Faça orifícios em cada um dos locais marcados.
  3. Monte o kit do disjuntor de bateria na caixa de metal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?