990-91203A-024

Conectar os cabos de energia em um sistema de entrada de cabos superior

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um corte total de energia no sistema de nobreak antes de conectar os cabos da bateria ao disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor na posição Desligado.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio

  2. Conecte o cabo PE.
  3. Conecte os cabos CC (CC +, CC-) do nobreak.
  4. Instale a tampa de proteção sobre os terminais no lado direito do disjuntor da bateria.
  5. Instale as baterias conforme descrito no manual de instalação fornecido com o gabinete de baterias vazio.
  6. Conecte os cabos das baterias (Bat+, Bat-) no gabinete de baterias vazio 1 ao disjuntor da bateria.
  7. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Conecte o cabo terra do gabinete de baterias vazio 1 ao gabinete de baterias vazio 2.

    Vista frontal do gabinete de baterias vazio 1 e 2

  8. Somente para instalação com dois gabinetes de baterias vazios: Conecte os cabos das baterias (Bat+, Bat-) no gabinete de baterias vazio 2 ao disjuntor da bateria.
    NOTA: Deixe um diagrama de fiação com informações sobre a bateria no local.
  9. Instale a tampa de proteção sobre os terminais no lado direito do disjuntor da bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?