990-5910E-004

Start UPS-systemet fra slukket tilstand

BEMÆRK: Brug denne procedure til at starte UPS-systemet fra slukket tilstand uden last. Hvis du starter UPS'en med last forsynet via MBB eller IMB, skal du følge proceduren beskrevet i Start UPS-systemer op fra vedligeholdelsesbypassdrift.
  1. Luk enhedsindgangsafbryderen (UIB).
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
  3. Luk batteriafbryderne (hvis til stede).
  4. Luk enhedsudgangsafbryderen (UOB).
  5. Luk systemisoleringsafbryderen (SIB) (hvis til stede)
  6. Tænd for vekselretteren ved at trykke på ON-knappen til vekselretteren på controllerboksen eller ved at følge Slå vekselretteren TIL.
QR code for this page

Var dette nyttigt?